This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:SN74LVC2G17QDCKRQ 的可靠性数据

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1570115/sn74lvc2g17-q1-reliability-data-for-sn74lvc2g17qdckrq

器件型号:SN74LVC2G17-Q1


工具/软件:

你(们)好  

请提供该器件的可靠性数据  SN74LVC2G17QDCKRQ1  

以下是所需的详细信息。

Sl 编号

所需信息

SN74LVC2G17QDCKRQ1  

1.

封装/外壳材料

 

 

 

2.

器件的 CTE(热膨胀系数)、将在焊点上引起应力。  需要此信息来确定是否需要进行热疲劳测试。

 

3.

电镀 — 引线框和电镀材料会影响焊点的金属间结构。  材料变化可能需要进行高温预调节和机械测试以及热疲劳测试。

 

4.

引线键合材料

 

5.

电镀材料

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roopesh:

    请给我一天时间来收集这些信息。

    此致、

    Owen