This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV373A:SN74LV373ARGYR 器件标识

Guru**** 2550830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV373A, SN74LVC373A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1570230/sn74lv373a-sn74lv373argyr-part-marking

器件型号:SN74LV373A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC373A

工具/软件:

您好、

我收到 SN74LV373ARGYR、它的器件标识为 LC373A 、数据表中说器件标识应为 LV373A 您能否确认这是正确的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justen:

    这张照片出自一个 SN74LVC373A。 请再次确认您订购的是 SN74LV373A 器件、而不是 SN74LVC373A 器件。 如果您订购了 SN74LV373A 但收到了 SN74LVC373A、则需要通过   客户支持 页面上的“提交工单“链接联系 TI 的客户支持。

    此致、

    Nikki