This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4020:CLK 输入引脚电压的绝对最大值是多少?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1571047/sn74hc4020-what-is-the-absolute-maximum-of-clk-input-pin-voltage

器件型号:SN74HC4020


工具/软件:

大家好:

我的一位客户正在考虑 将 SN74HC4020PWR 用于新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
CLK 输入引脚电压的绝对最大值是多少?  
但在器件数据表中找不到。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    时钟是器件的输入 、不能高于 Vcc(建议运行)

    由于输入钳位二极管、这种情况下的绝对最大值为 Vcc + 0.5。