This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:在 ICS 中找不到 TPLD1202

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1570581/tpld1202-cannot-find-tpld1202-in-ics

器件型号:TPLD1202


工具/软件:

你(们)好

客户使用 interconnectstudio-1.6.0_1155-setup.exe、但找不到 TPLD1202。  与 Web 版本相同。

请建议何时以及如何显示 TPLD1202?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bonnie Chen:

    版本 1.6.0 不支持 TPLD1202。 请使用 InterConnect Studio 1.5.1 版。 InterConnect Studio 的未来版本将支持 TPLD1202、但该版本在 1.6.0 中不支持。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    将来的版本何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bonnie:

    下一个版本预计将 于 2025 年 11 月发布。 同时、请为 TPLD1202 使用版本 1.5.1。

    此致、

    Nikki