This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:PCN:20250612000.2 和 PCN:20250618009.2

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G32, TMP102-Q1, SN74LVC1G3157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1570213/sn74aup1g32-pcn-20250612000-2-and-pcn-20250618009-2

器件型号:SN74AUP1G32
主题中讨论的其他器件: TMP102-Q1SN74LVC1G3157-Q1

工具/软件:

我们的客户 Cosworth Motor 正在询问 AEC-Q006。  我能否获得根据 PCN、PCN:20250612000.2 和 PCN:20250618009.2 的 PCN 工作表已完成的相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    能否说明您要查找的器件型号?

    我在这两个 PCN 中都没有看到 SN74AUP1G32。 此外、我们不会在 SN74AUP1G32 等商用器件上进行汽车认证。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 上与我的查询相关的器件型号是 1P1G3157QDCKRQ1 和 TMP102AQDRLRQ1、但我提交查询时没有提供这些器件型号。  我需要得到关于 AEC-Q006 的确认、然后根据 PCN 确定它实际上已完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    要输入的器件型号是通用器件型号  TMP102-Q1 和 SN74LVC1G3157-Q1。

    现在我将指导你正确的团队回答这个问题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对于 1P1G3157QDCKRQ1、Q006 已完成。

    TES 团队中加入 TMP 器件的循环。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    对于 TMP102AQDLRQ1、Q006 已完成。

    谢谢你

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你