This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:应用场景检查

Guru**** 2810935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1571049/sn74axc4t245-q1-application-scenario-check

器件型号:SN74AXC4T245-Q1


工具/软件:

您好的团队、

如果可以、您可以帮助查看以下应用场景吗? VCCB 为 1.8V 电源、2B1 输入为 3.9V 高电平。

我确认高电平和低电平输入可以满足我们的要求、而高电平输入不超过 4.2V。

谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    是的、这是可以的。 请参阅绝对最大额定值下的第二个脚注

    此致、

    Josh