This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001:GPIO 输入钳位行为

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD2001, TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1572311/tpld2001-gpio-input-clamp-behaviour

器件型号:TPLD2001
主题中讨论的其他器件:TPLD1201、 TPLD1202

工具/软件:

您好、

根据数据表 TPLD0801 和 TPLD1201 配备了连接到电源电压轨 (I_IOK:–50mA……+50mA) 的负输入和正输入钳位二极管。

TPLD2001 似乎没有正向钳位 (I_IOK:–50mA)。 TPLD2001 与 TPLD 系列的以前成员之间是否真的有区别?

TPLD1202 呢? 该 TPLD 是否具有两个钳位二极管(可用的初步数据表现在在此处不提供信息)?

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwin:

    是的、TPLD2001 没有正向钳位。 这使用户能够拥有比器件 VCC 更高的输入电压。 TPLD1202、TPLD1201 和 TPLD1202 具有正钳位。