This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801-Q1:功能检查

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1572184/tpld801-q1-function-check

器件型号:TPLD801-Q1
主题中讨论的其他器件:TPLD801

工具/软件:

你(们)好  

我可以检查 一下 TPLD801 是否可以实现该功能吗?

每 5 秒发送一个 125 毫秒的脉冲、持续 24 小时、然后停止  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这听起来像是 TPLD801 的适用用例。