This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:TI 通用输出偏斜保证 1ns

Guru**** 2578685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1571794/sn74avc32t245-ti-general-output-skew-guarantee-1ns

器件型号:SN74AVC32T245


工具/软件:

尊敬的论坛:  

Adrian 的这个答案是否仍然正确?   e2e.ti.com/.../sn74avc32t245-meeting-timings-after-voltage-level-translator-for-high-speed-data-bus

“我们保证所有逻辑器件都能将输出偏斜限制在 1ns。 请记住、这适用于单个单元、在驱动相同的指定负载时、所有驱动输入都连接在一起、输出在相同方向上切换。  “


谢谢你。  

此致

Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、

    Adrian 从此处获得此信息:

    【常见问题解答】同一器件中的栅极之间的时序有何差异? 给定逻辑器件内的预期偏差是多少? 什么是器件间偏斜?

    在典型 (25°C) 条件下、我们可以保证输出偏斜为 1ns、而在整个温度范围内、输出偏斜将~3ns。

    对于任何未指定偏斜参数的 TI 逻辑器件、我们保证在任何一个温度下、任何通道输出之间的偏斜典型值为≤1ns。 而在所有温度下、差异均高达~3ns。 请 记住、 这适用于  单个 芯片、所有驱动输入均连接在一起、并且在驱动相同的指定负载时输出在相同方向上开关。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    感谢您的澄清。 很高兴此信息也出现在数据表中。 尤其是在这些值得到保证的情况下。  

    此致

    Moritz