This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】CAN TXG 支持用于非板载连接的 IEC-ESD

Guru**** 2963230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1572137/faq-can-txg-support-iec-esd-for-offboard-connections



常见问题解答:逻辑和电压转换 > 接地电平转换器 >>电流常见问题解答

TXG 器件(推挽和开漏)无法支持任何级别的 IEC-ESD。 但是、仍然可以通过使用 ESDS30x 产品系列等保护器件来实现 IEC-ESD。  

ESDS30x 系列可以支持±30kV 接触放电和空气间隙放电。 唯一的缺点是 4.5V (min) 的直流击穿电压。 这些器件可能会在达到最大建议电压条件 5.5V 之前开始击穿。