This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】这两个系统在使用 TXG I2C 器件时可以相隔多远?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXG8122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1572136/faq-how-far-apart-can-the-two-systems-be-with-txg-i2c-devices

主题中讨论的其他器件:TXG8122-Q1

由于 I2C 协议将允许的总线电容限制为 400pF(对于标准和快速模式)或 550pF(对于超快速模式)、因此需要在 TXG8122-Q1 上实现类似的要求。

决定 I2C 总线电容的主要因素有两个:1) SDA 和 SCL 上的输入电容、2) 电缆电容。

输入电容: SDA 和 SCL 的输入电容为 5pF(典型值)。 与电缆电容相比、该值非常小、在与一个器件通信时尤其如此。 但是、随着向 I2C 总线添加更多器件(或多个外设)、输入电容将继续增加。

电缆电容:电缆电容的一条良好经验法则是 1pF/cm。 如果使用标准模式、则最大电缆长度为 4 米(或 13 英尺)。

要支持更高的电容负载、建议将 TXG8122-Q1 2 侧 (SDA2 和 SCL2) 与所有其他 I2C 外设一起放置。