This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:引脚电容和转换时间

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1571747/sn74lvc1g08-q1-pin-capacitance-and-transition-times

器件型号:SN74LVC1G08-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

 

采用 DBV 封装的 SN74LVC1G08-Q1 的引脚电容是多少?

数据表仅提供功率耗散电容、但我认为这只是热计算的等效值。

 

第二个问题是、是否测试了转换时间行末? 最小值和最大值是否与 σ 数字相关(例如 6 σ)?

 

感谢您的支持和谨致问候、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     SN74LVC1G08-Q1 的输入引脚电容 为 4pF。 请参阅以下数据表第 6.5 节“电气特性“的屏幕截图。

    转换时间是测量从到输入到输出的时间。 最小值和最大值基于 我们的最大值和最小测试结果、然后为误差添加正常裕度。 则开关时间 从不 超出转换时间范围。

    此致、

    Nikki