This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102 UART 读取错误

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1571481/lsf0102-lsf0102-uart-reading-error

部件号:LSF0102


工具/软件:

你好  

如何将 LSF0102 用于 UART。 
我无法通过它获得正确的读数、使用 TXB0104 工作正常、但我需要在此工程中使用 LSF0102。
我未在 LSF0102 上使用上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    是否有理由不能将上拉电阻器与 LSF0102 配合使用? 该器件具有开漏输出、需要外部上拉电阻来实现逻辑高电平状态、尤其是在电压较高侧 (B1/B2)。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您能告诉我​​上拉电阻的值吗? 
    用于 UART、而不是 I2C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于最大信号频率和电路板上这些迹线的电容。 4.7kΩ 应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    频率为 115200、输入 a1 和 b1 似乎存在阻抗问题 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcelo:

    LSF0102 支持 115kHz、因为频率通过所选的外部上拉电阻器实现。

    您能否通过连续性检查/ABA 交换来帮助澄清是否存在潜在的焊接问题? 否则、请提供 A1/B1 信号的波形以供进一步调试。

    此致、

    插孔