This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G00-Q1:适用于 VCC = 1.8V

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G98-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1572550/sn74ahc1g00-q1-for-vcc-1-8v

器件型号:SN74AHC1G00-Q1
《主题:SN74LVC1G98-Q1》中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

  

一位客户询问 VCC = 1.8V 时是否支持 SN75AHC1G00-Q1。

你能确认一下吗?

  

谢谢。此致、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 5.3 节规定最小值为 2V

     请改用 SN74LVC1G98-Q1。