This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08-Q1:SN74AHC1G08QDBVRQ1

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1571835/sn74ahc1g08-q1-sn74ahc1g08qdbvrq1

器件型号:SN74AHC1G08-Q1


工具/软件:

大家好:

 

有关以下申请的任何更新!

 

请尽快为以下器件型号重新提交 IMDS(根据 IMDS 建议)。 请按优先级重新提交。

请将您的 MDS 重新提交给我们的中心组织 马勒(欧盟)电子有限公司[4746]

请注意,这是非常紧急的。

 

MAHLE 部件号

部件说明

供应商

供应商器件型号

IMDS ID

070910212

IC PTA 和 SOT23-5 QS SN74AHC1G08QDBVRQ1

德州仪器 (TI

SN74AHC1G08QDBVRQ1

1093889247/1.00

 

IMDS 记录已被拒绝。 请按照以下说明检查并修改记录、然后重新提交数据以供接受。

1.在组件中: SN74AHC1G08QDBVRQ1, IC       材料: Sieg
MDS 已隐藏在 IMDS 中、必须进行更换。

2.in 组件: SN74AHC1G08QDBVRQ1, IC            材料:芯片贴附胶 (Ag)            
请选择回收信息(例如,材料是否包含回收?:是/不适用/否)。 请根据材料选择正确的一个 (IMDS Rec.001、规则 4.4.2.M&O)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adjit:

    我不确定您在这里问什么。 您能澄清一下实际问题吗?

    您似乎在询问我们器件的组装。 这不是我们公开共享的信息。