This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G17:是否可以使用 3.3V 至 1.8V LVCMOS 的电平转换器?

Guru**** 2579055 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1573013/sn74aup3g17-can-be-used-a-level-shifter-from-3-3v-to-1-8v-lvcmos

器件型号:SN74AUP3G17


工具/软件:

您好:

通过查看建议运行条件规格、无论 Vcc 电压如何、VI 均可高达 3.6V。 因此、1A、2A 和 3A 输入是过压耐受输入。 因此、我的客户想使用 SN74AUP3G17 作为 3.3V 至 1.8V LVCMOS 的 3 通道电平转换器。

它们的用法如下。 这种行为合适吗?
VCC=1.8V
1A、2A 和 3A 是 3.3V LVCMOS 输入信号。
1Y、2Y 和 3Y 为 1.8V LVCOMS 输出信号。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 K. Hirano、

    是的、这是 SN74AUP3G17 的正确用法。 在建议运行条件下使用时、该器件将按照数据表中的规定运行。  

    此致、

    Nikki