This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC08:CD74AC08M 和 CD74AC08M96 之间的差异

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1573057/cd74ac08-differences-between-cd74ac08m-and-cd74ac08m96

器件型号:CD74AC08


工具/软件:

您好!

我们当前使用 CD74AC08M。 现在是 OBS。  CD74AC08M96 似乎处于激活状态。 如果这些器件之间有任何差异、会怎么样? 另外、引脚镀层是什么? 我看到列出了多个镀层、是否可以指定我们将收到哪一个? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    CD74AC08M 和 CD74AC08M96 是相同的。 唯一的区别是 、CD74AC08M 采用管装、 CD74AC08M96 采用卷带包装。

     CD74AC08M96 的唯一镀层是 NiPdAu。

    此致、

    Nikki