This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV594A:SN74LV594A 数据表中可能出现的拼写错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV594A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1573126/sn74lv594a-sn74lv594a-possible-typo-in-datasheet

器件型号:SN74LV594A


工具/软件:

它可能关心的对象、

对于 TI SN74LV594A、数据表中的等效电路图显示了 QH'信号引脚 9。 但是、表 5-1 中的引脚说明指出信号 QH'反相。 图 6-1 中的时序图没有建议反转、也没有等效电路图。 这是数据表中的一个拼写错误吗? 如果是、是否可以更新?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没错、这个信号没有反转。 它应该只是 QH '(素)。 我将制作一个工单并修正此拼写错误。