This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:对 SN74LVC1G00 的磁效应

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574543/sn74lvc1g00-magnetic-effects-on-sn74lvc1g00

器件型号:SN74LVC1G00


工具/软件:

当我查看下面有关磁体效应的链接时、收到的响应是:“只要磁场不会迅速变化、影响应该很小。“
但是、哪种情况可以认定为“只要磁场不会快速变化“?

e2e.ti.com/.../sn74lvc1g00-effects-of-magnetism

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    我们不会将这些器件鉴定为任何磁场或磁场变化、因此对于磁场的大小或为了影响器件的寿命或规格而需要改变的磁场变化速度、我没有很好的答案。

    对于具有与辐射或更大磁场相关的特定测试的器件、我建议查看我们的增强型合格器件、如 SN54LVC00A-SP

    此致、

    Owen