This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:PN CD40106BCN 已停产 — 更换 PN 请求

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1573837/cd40106b-pn-cd40106bcn-obsolete---replacement-pn-request

器件型号:CD40106B


工具/软件:

尊敬的:

为了修复逻辑电源 P/N APS40-1、我们需要更改集成电路 P/N CD40106BCN。 此 P/N 已过时、我们在市场上找不到具有制造商合格证书的器件。

根据组件维护手册 33-48-01、我们可以使用备用 P/N MM54C14J/883、但我们 也无法在市场上找到具有制造商合格证书的器件。

文档中所示的制造商代码为 27014 > National Semiconductor Corporting。  

Texas Instruments 收购美国国家半导体后、您是否能够提供具有相同功能的替换 P/N? P/N MM54C14J/883 是否仍在生产?

感谢您的帮助、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonia、

    CD40106BE 应该是具有相同特性/功能的替换器件型号。

    CD40106B |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    我们的技术人员表示、CD40106BCN 和 CD40106BE 之间在 迟滞方面存在差异。  

    CD40106BCN > VH 3.6(请参阅数据表的第 3-389 页)  
    MM54C14J/883 > VH 3.6
    CD40106BE > VH 2.3

    您能提供另一个解决方案吗?

    谢谢您、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonia、

    不幸的是、这是我们唯一的交叉点。 我们没有具有如此大迟滞的器件、也没有能够在>6V VCC 下运行的其他器件。

    此致、

    Malcolm