This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:电源电流/功耗

Guru**** 2577155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574620/sn74avc2t245-suppy-current-power-consumption

器件型号:SN74AVC2T245


工具/软件:

你(们)好  

我正在尝试查找 LT 在 1.8V 至 3.3V 范围内的电源电流。

编辑:稍后注意到当前值。

MPN:SN74AVC2T245RSW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramakrishna、

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Josh