This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:SN74AXC8T245RHLR 外露散热焊盘的尺寸。

Guru**** 2813905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1568695/sn74axc8t245-dimension-of-sn74axc8t245rhlr-exposed-thermal-pad

器件型号:SN74AXC8T245


工具/软件:

在  SN74AXC8T245 的数据表中 (SCES875C–2018 年 3 月–2024 年 1 月修订)

第 32 页、 封装轮廓  RHL0024A、  

此尺寸(在下面标记为红色 L) 似乎缺失、 请提供 此数据:



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Chunjie、

    我已将您的问题转发给我们的封装团队。 我会在听到他们的反馈后进行回复。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Chunjie、

    感谢您的耐心。

    这是我从封装团队得到的回复:

    标称值为 0.325mm、容差与引线长度相同 (+/–100um)。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、感谢您的重播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Chunjie、

    当然! 如果您还有其他问题、敬请告知我们。 我将结束该主题。

    此致、

    Josh