This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125-Q1:SPI 信号

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574487/sn74hcs125-q1-spi-signal

器件型号:SN74HCS125-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我是否可以使用该器件在系统中缓冲 SPI 信号 (7.5MHz)? 我担心这款器件会有一定的限制。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    这些器件可以支持比 7.5MHz 快得多的速度、因此在缓冲 SPI 信号时应该不会出现问题。

    此致、

    Owen