This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:关于 SN74HC244 的异常运行情况

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574120/sn74hc244-regarding-the-abnormal-operation-of-the-sn74hc244

器件型号:SN74HC244


工具/软件:

您好的团队、

我的客户在数据线总线连接中使用 SN74HC244、在大规模生产之前、就会出现类似故障的行为。 您能否帮助确认问题?

症状:

  • 所有输入和输出引脚都被下拉至 GND(即使是在未使用引脚上只有上拉电阻器的端口也表现出相同的行为)。
  • 每个引脚电压介于 0V 和 0.7V 之间。
  • 电源引脚为 5V。
  • 尽管器件在此之前正常运行、但这种行为突然出现。
  • 在老化过程中、只有/OE 引脚改变状态;所有其他输入保持静态。

我们将周围的电路图附在下面。 目前正在收集来自故障装置的波形数据、一旦可用、将会共享这些数据。

在良好的单元中、当 Vcc 和 GND 悬空、同时保持输入/输出线路连接时、会观察到与故障单元相同的行为(引脚被拉至 GND)。

此行为是否表明 IC 内发生了内部短路?

我想查看客户的电路板原理图、因此如果我们能通过私人消息进行通信、会很有帮助。 如果主管向我发送朋友请求、我将不胜感激。

 

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在对任何输入或输出施加任何电压时允许 VCC 或 GND 悬空、则超出了绝对最大额定值、并可能损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    将 VCC 或 GND 悬空违反数据表规格、不受支持。 另外、您的电路图似乎没有分享。