This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:SN74AUP1G07DCKR

Guru**** 2577155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1573987/sn74aup1g07-sn74aup1g07dckr

器件型号:SN74AUP1G07


工具/软件:

您好、我们正在进行热仿真、请提供器件 SN74AUP1G07DCKR 的最高结温值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayak:

    逻辑器件的最大结温为 150°C。

    此致、

    Ian