This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT08Q-Q1:对未使用悬空引脚的已使用输入的反应

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1570561/sn74ahct08q-q1-the-reaction-on-used-inputs-of-unused-floating-pins

器件型号:SN74AHCT08Q-Q1


工具/软件:

您好、

我使用 SN74AHCT08QDRG4Q1 在电路板上实现控制逻辑。 电路板逻辑通常 按预期运行。

因此、我们进入了大规模生产阶段。 但据报告、由于 MC74HCT14ADTR2G−Q 故障、某些电路板发生故障。

我们在 SN74AHCT08QDRG4Q1 上未观察到任何故障。 我们想问以下问题:

 SN74AHCT08QDRG4Q1 上有未使用的悬空引脚、如下所示。 使用 4 个输入引脚、2 个输入引脚端接、2 个输入引脚悬空。

以下是配置:

我们仅使用 IC 的 1pcs。  所有输入都与同一封装相关。

IC 和 MCU 之间没有任何串联电阻。

1) 此配置是否会导致 MC74HCT14ADTR2G−Q 上出现任何故障? 由于此配置、预计 MC74HCT14ADTR2G−Q 会出现哪种类型的故障?

2) 您能否评估 未使用的浮点引脚对其他使用操作的输入的反应?

3) 高于未使用的悬空引脚配置可能会在连接到 MC74HCT14ADTR2G−Q 的已使用输入端引起任何高电流或振荡?  它显示为 SN74AHCT08QDRG4Q1 的 1 和 2 个引脚。

4) 对于 SN74AHCT08QDRG4Q1 的大规模生产、我们是否有任何关键点需要审核?

我们还会向损坏的 IC 制造商询问相关问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悬空输入不仅会导致高击穿电流和振荡、还可能会阻止同一芯片上的其他栅极正常工作。 但是、我认为这不可能直接影响连接到其中一个输入的其他器件。 (电源上的异常负载可能会影响其他设备。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否展示 SN74AHCT08QDRG4Q1 的输入引脚接口电路?

    输入引脚是否在 IC 内部具有连接到 VCC 或 GND 的二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AHC/AHCT 设计人员指南中的图 1(第 17 页)。