This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:PECI 接口转换中 LSF0101 的应用程序审查请求

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574150/lsf0101-application-review-request-for-lsf0101-in-peci-interface-translation

器件型号:LSF0101


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划使用 LSF0101 用于翻译英特尔的 PECI 接口 、在上运行 约 1V 、至 3.3V 才能与连接 FPGA 直流/直流转换器 3.3V


为了便于您参考、我们附加了 特性 电流波形。

如您所知、PECI 是一个 推挽、双向信号 其运行速度高达 2Mbps

请查看我们的申请并确认是否 LSF0101 适用于这种用例?

如果您能分享任何信息、我们将不胜感激 顾虑或限制 您预见到了这种方法。

感谢您的支持。

此致、
Gireesh P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gireesh:

    只要使用了与图 9-1 类似的正确连接、我就不会发现此实现存在问题。  

    您不使用开漏驱动器、但这也是推挽驱动器的正确示意图。  

    从 1V 侧驱动时、您需要确保 2 侧的 PU 电阻器的大小正确、以便在“SW"变为“变为高阻抗时、它会在剩余时间内将信号上拉至 3.3V。 这与图 6-1 类似

    蓝色波形是推挽式的、红色波形跟随蓝色波形、直到达到超过“SW"块“块的阈值电压。 然后、红色波形由 2 侧的 PU 电阻器上拉至 3.3V。 根据 2 侧的电容、将决定 2 侧 PU 电阻器的阻值。 另外还应考虑 3.3V CFPGA 可以灌入的 IOL 电流量。  

    此致、

    Tyler