This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:晶圆批次扩散信息

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1569651/sn74lvc1g17-wafer-lot-diffusion-information

器件型号:SN74LVC1G17


工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我  从 Arrow Electronics 购买了 3 卷 SN74LVC1G17DCK 器件。 所有卷带均来自 2243 生产日期代码、但批次/制造代码不同:1T2191724HFT、 1T2192196HFT 和 1T2192201HFT 。

您想确认我是否都使用了相同的晶圆批次扩散?

非常感谢您的支持

BR

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    根据这些数字、这些批次来自不同的批次、但仍在相同日期在同一家制造厂中制造。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的答复。 那么、您是否确认他们都在使用相同的晶圆(相同批次扩散)?

    再次感谢您的支持  

    Stephane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    我不一定能确认它们来自安全的晶圆。  

    我说过、唯一可以确认的事情是:相同的日期和相同的晶圆制造厂。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    那么、谁能在 TI 这边确认这些批次中使用的晶圆批次的相关信息呢?

    我需要与我的客户请求相关的此确认。

    BR

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    让我看看是否可以找到这些信息。 我将尝试在接下来的 2 天内更新您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    是否有任何更新?

    我的客户仍在快速等待反馈

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    其他申请:带有器件标识、我可以访问批次代码吗?

    例如、 SN74LVC1G17DCK 的器件标识上有“C7J"</s>“

    谢谢

    Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    不幸的是、要弄清它是否来自完全相同的晶圆并不是很容易。 即使具有相同的批次代码、也无法知道它是否来自同一晶圆、因为一批中有多个晶圆。  

    至于批次代码、可在不在器件上的包装(发货标签)中找到这些代码。