This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204-Q1:关于 BLR 可靠性测试[szza026]

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574362/txu0204-q1-regarding-the-blr-reliability-test-szza026

器件型号:TXU0204-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我最近向您的客户支持中心 (CSC) 索取了 TXU0204QPWRQ1 的焊点寿命测试结果、他们提请我参阅以下文档:

TI 的技术文档 (szza026)
“镍/钯/金涂层表面贴装集成电路的评估“

我对本技术文档有疑问。

问题 1: 温度循环测试条件是什么?
    例如:–40 /+125°C、每个 30 分钟、4000 个周期

问题 2: 我们客户对 BLR 评估的温度循环要求是“-40<xmt-block0>–40 +125°C、每个 30 分钟、3000 个周期“。
    请提供数字数据或其他证据、证明加速性能优于您在第 1 季度提供的条件。
    理想情况是使用计算公式。

JUNJI,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Junji、

    质量工具通常包含此信息。 您能看一下下面的信息是否能够回答您的问题吗?

     https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TXU0204QPWRQ1

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh-san:

    我查看了您指向的网页、但未列出 BLR 评估的测试要求。
    请再次调查。

    问题 1: BLR 评估的温度周期测试条件是什么?
         例如:–40 /+125°C、每个 30 分钟、4000 个周期

    问题 2: 我们客户对 BLR 评估的温度循环要求是“-40<xmt-block0>–40 +125°C、每个 30 分钟、3000 个周期“。
        请提供数字数据或其他证据、证明加速性能优于您在第 1 季度提供的条件。
        理想情况是使用计算公式。

    JUNJI,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Junji、

    让我与我们的内部团队核实他们是否可以提供这些信息。 我会在听到他们的声音后立即回复。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Junji、

    我们的团队确认、BLR 评估仅适用于 QFN 封装和无引线封装。  

    此致、

    Josh