This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC154:关于 pkg 取消提及 (DW)

Guru**** 2694575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1561418/cd74hc154-about-pkg-demention-dw

器件型号:CD74HC154


工具/软件:

人员相对应

请介绍数据表第 12 页上的 DW (R-PDSO-G24)。
以下哪一部分展示了共面性?

P/N:CD74HC154M96

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    我们的大多数封装规格都没有提供理想的平面。 如果您专门寻找引脚、您可以看到突出显示的那些测量值、我们的所有规格都包含一系列测量值。 理想的平面可以是这两个数字之间的平均值。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Owen:

    感谢您的快速答复。

    此致

    Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Owen:

    请告诉我还有一件事吗?
    我认为 A 表示关断规格、但 B 表示什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    这是座椅平面

    座椅平面 (1)(一个套件的,一般)

    指定封装或其端子与安装该封装的表面之间接口的参考平面。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    请让我再次确认。
    我想知道这套计划有保证的共面价值。
    它是否在 0.10 毫米的最大范围内?

    此致、

    Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Owen

    我期待着你的答复。 提前感谢您。

    此致

    Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu:

    我们的数据表中的共面值以座椅基准面的形式列出

    此致、

    Owen