This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD-PROGRAM:EVB 是否损坏?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD-PROGRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1572229/tpld-program-the-evb-damaged

器件型号:TPLD-PROGRAM


工具/软件:

您好先生

 

   过去几天、我一直使用 EVM 进行调优、最初运行正常。 但随后我得到了以下消息。

我用一个新的 IC 替换了它、结果仍然是相同的。 EVM 板是否会损坏?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否分享 TPLD-PROGRAM 连接到的 EVM 的图片? 另外、请验证插座中是否有正确的器件并且方向正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    连接 EVB 后无任何灯、但 NB 显示 EVB 连接

    没错吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您在 GPI 按钮输入上已将跳线设置为“去抖开启“模式。 根据 EVM 用户指南、在去抖关闭位置需要移除或移除重定时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、局域网

    您能帮助我检查电路为什么会在 2 秒内将其复位为 红色框 吗?

    谢谢

     e2e.ti.com/.../On_5F00_off_5F00_v01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我不确定问题是什么。 您能给我提供更多关于您预期会发生什么和实际发生什么的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、局域网

    您能读取该文件吗?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../6471.On_5F00_off_5F00_v01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是的、我可以将其打开。  您能给我提供更多关于您预期会发生什么和实际发生什么的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、局域网

    按下 ON2 时、OUT 引脚 (TEST) 将在 2S 后拉至高电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有对预期行为和实际行为的明确描述、我就无法可靠地调试系统。

    我做了一些细微的更改 、以得到我认为预期的输出行为。 请确认。

     e2e.ti.com/.../On_5F00_off_5F00_v01_5F00_IG.syscfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

      我测试了 ON_OFF_v01_Ig.syscfg 文件、但该文件未解决问题。 LED5(引脚 6)每 2 秒仅亮起一次。

    我的要求是、按住 SW1 按钮 2 秒钟后、LED5(引脚 6)应保持在恒定的高电平。 请帮助确认这一点。 THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    要继续调试、请提供 T2 和 TEST 所需输出的详细说明、以及显示输入连接的原理图。 我无法继续使用不完整的信息进行调试。

    在这个版本中、ON2 上进行 2 秒高电平输入后、输出测试会变为高电平。

    e2e.ti.com/.../On_5F00_off_5F00_v01_5F00_IG2.syscfg