This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803E:监控器深度放电问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV803E, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574297/tlv803e-supervisor-deep-discharge-issue

器件型号:TLV803E
主题中讨论的其他器件:TLV62569

工具/软件:

您好:

我正在使用此监控器的 3.3V 电压、在电池(连接到 VDD) 将)将其电压降至 3.3V 以下时生成复位信号。 目标是切断与负载的连接并保护电池免受深度放电的影响。 来自监控器的复位信号连接到 NMOS、我正在使用该信号关闭与负载的连接。 我发现的问题是我的电池的放电电压似乎超过 3.3V。 它将持续放电至~ 2.95V、LED(负载)将变得非常暗、但仍会亮起。 我猜到负载连接从未完全断开、似乎仍有部分电源泄漏到负载中。 如何对此进行故障排除? 我上传了原理图以供参考

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q2 的源极连接到 VDD、因此电流始终可以流过体二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Clemens 的观点、即有电流流过 Q2 的体二极管、即使 TLV803E 已使复位信号生效、这也可能使 TLV62569 保持启用状态。

    另请注意、连接到电池的任何器件也会消耗一定的电流。 TLV803E 的典型电源电流为 250nA、TLV62569 在器件不进行开关时的典型电源电流为 35uA、在器件处于关断模式 (EN=0V) 时为 100nA。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 您是否对如何确保完全切断与负载的连接有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种简单的解决方案是将 TLV803E 的复位引脚直接连接到  TLV62569 的 EN 引脚。 在关断模式 (EN = 0V) 下、TLV62569 消耗 100nA(典型值)、器件将被禁用。

    -亨利