This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:SN74LVC1G08IDCKRQ1 和 SN74LVC1G08IDCKRQ1 之间的差异

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1576228/sn74lvc1g08-q1-difference-between-sn74lvc1g08idckrq1-and-sn74lvc1g08idckrq1

器件型号:SN74LVC1G08-Q1


工具/软件:

您好、专家

 SN74LVC1G08IDCKRQ1 和 SN74LVC1G08IDCKRQ1 之间是否只有温度差异?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这两个器件型号相同、因此我不希望它们有任何差异。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lyn

    这两个器件的温度似乎不同。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我看到、您是指 SN74LVC1G08QDCKRQ1 与 SN74LVC1G08IDCKRQ1 。

    唯一的差异是温度范围、然后是轻微的传播延迟 (TPD) 差异、以及可能的镀层(一种是 NiPdAu、另一种可以是 NiPdAu 或 SN)。

    此致、

    Malcolm