This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G08:VCC 问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1576730/sn74auc1g08-vcc-question

器件型号:SN74AUC1G08


工具/软件:

尊敬的团队:

您能帮助检查我们是否可以在器件上使用 3.3Vcc 吗?

此外、我认为输入 3.3V 电平是可以的、但 Vcc = 1.8V、是正确的吗?

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    此器件上不能使用 3.3Vcc。 仅当在建议运行条件下运行时、TI 才能保证数据表中所述的器件性能。

    您可以使用输入 3.3V 和 VCC = 1.8V

    此致、

    Ian