This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:Sch Review

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1576282/sn74axc4t774-q1-sch-review

器件型号:SN74AXC4T774-Q1
主题中讨论的其他器件:TXB0104-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您可以查看 CAXC4T774QBQBRQ1  SCH、如下所示?

BTW、 CAXC4T774QBQBRQ1 是否支持 20MHz SPI 接口? 谢谢

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowie、

    原理图看起来很好。 可以、AXC4T774 可以支持 20MHz SPI 接口

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的答复。 TXB0104-Q1 是否 支持 20MHz SPI 接口?

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowie、

    TXB0104-Q1 可支持高达 20MHz 的工作电压(当 VCCA = 1.8V 且 VCCB = 3.3V 时)。 不过、我建议改用 AXC4T774。

    TXB 支持自动检测、可限制输出电流驱动。 如果您计划使用更长的布线、那么 AXC 将是理想选择。

    此致、

    Josh