This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT574:申请 IBIS 模型

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1575966/cd74hct574-request-for-ibis-model

器件型号:CD74HCT574


工具/软件:

我目前正在研究  Si 仿真 对于采用 器件型号 CD74HCT574M 的设计。 为确保对仿真环境中的 I/O 行为进行准确建模、我正在寻找相应的 IBIS 模型(.ibs 文件) 对于此器件。如果 IBIS 模型可供公众下载、如果您可以共享直接链接或将我指向相应的资源、我将不胜感激。如果您使用的是该模型 受限或需要 CNDA 访问 、请就获取必要权限或文档的过程提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    遗憾的是、这些器件是从 Harris Semiconductor 获得的、因此没有适用于这些器件的 IBIS 模型。

    此致、

    Malcolm