This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G08:SN74AUC2G08

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G04, SN74LVC1G11, SN74AUC1G17, SN74AUC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1576214/sn74auc2g08-sn74auc2g08

部件号:SN74AUC2G08
Thread 中讨论的其他器件:SN74LVC1G11、 SN74AUC1G17、 SN74AUC1G07、SN74AUC1G04

工具/软件:

您好:

AUC 逻辑系列的快速 1v8 3 输入与门的器件型号是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有具有 3 路输入的 AUC 与门。 必须使用 SN74LVC1G11。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

     当 Vcc = 1V8 时、SN74LVC1G11 的传播延迟是什么?

     SN74AUC1G14DBVR 和 SN74AUC1G17 是否存在快速、1V8、非施密特触发版本 ?

    我需要 施密特触发版本来产生快速边沿、但这些缓冲器会输出假振荡、因为 1v8 电源在上电时趋于稳定?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下游在初始上升沿之前的振荡存在问题、我需要生成一个干净的信号、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajan、

    SN74LVC1G11 的传播延迟取决于负载、频带在 15pF 条件下最坏的情况约为 15ns。

    非施密特触发器版本将是 SN74AUC1G04 和 SN74AUC1G07。

    此致、

    Malcolm