This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74RSE 封装信息错误

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1576431/sn74lvc1g74-sn74lvc1g74rse



工具/软件:

SN74LVC1G74RSE 数据表 封装信息和table 的对应不上、3和5引脚、1和2引脚都不对、请发出来正确的引脚assign的信号定义、谢谢?  

这颗料已经这么多年了、datasheet的错误为什么一直不更新过来呢、为了迷惑用户吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    感谢您提出这个问题。 我将提交修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做的板子废掉了、封装太小了、也没办法修、只能重新制作电路板 μ s