This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G74:Theta JC

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1572948/sn74auc1g74-theta-jc

器件型号:SN74AUC1G74


工具/软件:

尊敬的团队:确认 SN74AUC1G74DCUR 的 Theta-JC

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我已提交此数据的请求。 请留出两周时间。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikki,正在寻找可能的更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    感谢您的等待。 这些数据通常需要整整两个星期,所以我将能够在 10 月 17 日提供给你。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    以下是有关 SN74AUC1G74DCUR 的数据:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 203.9.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 98.6.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 114.5.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 43.6
    结果 — psi JB(标准数据表值) 114.1.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致、

    Nikki