This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:SN74LVC2G17DSFR 在 85°C 和初始级出现故障

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1573350/sn74lvc2g17-sn74lvc2g17dsfr-failure-at-85-c-and-initial-stage

器件型号:SN74LVC2G17


工具/软件:

德州仪器 (TI)、

我们将在其中一个项目中使用您的双路施密特触发器缓冲器 IC (SN74LVC2G17DSFR)。 但是、我们观察到、即使数据表指定了–40°C 至 125°C 的工作温度范围、IC 在 85°C 下也会出现故障。

提供的输入信号是一个来自串行器且振幅为 1.8V 的 20Hz 脉冲。 在 85°C 处、缓冲器将信号振幅下拉至 0.3V。请找到随附的 DSO 波形图像以供参考。

此外、大多数 IC 在初始运行阶段无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有设计原理图?  

    此外、您是否有在 85°C 以下工作的器件的示波器屏幕截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德州团队:

    请查看下面的原理图。

    是的、它在 70°C 以下可以正常工作。
    请确认 IC 生产日期代码 ? 我附上了 IC 顶部标记图像 供您参考。 请确认是否为 TI 器件 规格。


    我们在另一个工程中使用了相同器件、在从组装厂收到电路板后、我们注意到一些 IC 在测试过程中不工作。 在 200 个器件中、约 30 至 40 个 IC 被发现无法正常工作。

    我们已经检查了焊接质量并执行了组装检查 — 所有产品看起来都处于良好状态。 不过、我们不知道为什么某些 IC 无法正常工作。

    由于我们计划尽快下大型量产订单、请在此分享您对该问题的建议或反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一个吗 上升时间 下降时间  IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一个吗  上升时间  和  下降时间  IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您能否提供您对这些评论的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入对上升/下降时间没有限制。 输出的上升/下降时间取决于负载;请参阅 【常见问题解答】逻辑器件的输出转换率是多少?

    我不理解波形图像。 哪个通道测量哪个引脚? 请提供一个包含输入和输出信号的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 克莱门斯·拉迪施 、

    上述 DSO 图像显示了输入信号。

    根据之前分享的原理图、来自串行器的输入触发信号由其 GPIO 引脚之一驱动、该引脚在 A 上运行 20Hz 时钟频率 幅度为 1.65V 。 但是、当 双路施密特触发器缓冲器 IC (SN74LVC2G17DSFR) 振幅会被下拉至 0.3V 、并且未观察到输出信号。

    当我们移除缓冲器 IC 时、时钟信号会以正确的振幅恢复 1.65V

    我们在另一个工程中使用了相同器件、在从组装厂收到电路板后、我们注意到一些 IC 在测试过程中不工作。 在 200 个器件中、约 30 至 40 个 IC 被发现无法正常工作。

    请提供您的反馈。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C7 是正确的标记。

    输入应具有高阻抗(即使在断电时也是如此)。 输入接地短路存在焊接错误、或者芯片已损坏。 (通常,当电压超过绝对最大额定值时会发生损坏。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 克莱门斯·拉迪施 、

    我们检查了输入至 GND、VCC 至 GND 和输出至 GND 之间是否存在短路、并且未发现短路。 我们还验证了焊接和 IC 的组装是否正确。 GPIO 引脚最高仅可提供 1.8V 的电压、因此不可能出现电压过应力。

    您能否检查并确认 IC 可能发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavankumar:

    您是否也能够执行 ABA 交换测试?  

    特定电路板上可能存在故障、导致出现此问题。  

    如果一切似乎都很好、我建议执行客户故障分析流程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert Xu1 :

    我们还执行了交换测试、即使换用了另一个板、故障 IC 也失败。 将输出电阻从 0Ω 更改为 22Ω 后、电路开始工作、但在 85°C 再次发生故障。 请您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavankumar:

    我建议您完成故障分析流程。