This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001-DGS-EVM:是 TPLD2001-DGS-EVM 所需的 TPLD-PROGRAM

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001-DGS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1579216/tpld2001-dgs-evm-is-tpld-program-required-with-tpld2001-dgs-evm

器件型号:TPLD2001-DGS-EVM
主题中讨论的其他器件:TPLD-PROGRAM

对芯片进行编程是否需要 TPLD2001-DGS-EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    是、需要两个电路板。