This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:脉冲持续时间

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, TPUL2T323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1576702/sn74lvc1g123-pulse-duration-time

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件: TPUL2T323

工具/软件:

尊敬的专家:

客户想与我们联系以了解 SN74LVC1G123 输出的脉冲持续时间、是否可以在外部 RC 设置下将该持续时间设置为超过 1 秒?

此致、

Remy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remy:

    是的、您可以使用大型 RC。 但是、如果您使用的是长脉冲持续时间、我建议您查看我们的新型 TPUL 器件、例如 TPUL2T323。 这些器件针对更长的脉冲宽度进行了优化、并可使用更小的 RC 元件来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    好的、对于 SN74LVC1G123、如果我们要将 Tout 设置为 1 秒、是否需要放置一个 100 μ F 电容器? 这个庞大的 RC 会否给我们带来任何潜在的问题?

    对于 TPUL2T323、对于 900ms 脉冲、是否有任何方法可以将此电容器替换为更小的电容器? 例如 2.2uF 电容器。 客户仍然认为、10uF 电容器在其设计中相当大、电阻器值可以更高。

    此致、

    Remy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remy:

    对于 SN74LVC1G123、需要一个大电容器。

    对于 TPUL2T323、您可以使用 10nF 电容器来实现这一点。