This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:申请 TXS0108E-Q1 电路审核

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1578290/txs0108e-q1-request-a-txs0108e-q1-circuit-review

器件型号:TXS0108E-Q1


你好

image.png

我计划使用如上所示配置的电路。 我有几个与此相关的问题。

1) A1/B1 在推挽模式下从外部驱动、是否可以使用下拉电阻器? 或者、由于指定为开漏、不允许使用下拉电阻器?  

2) 由于 AP 受低 PD 电平的影响、因此需要一个 1K 上拉电阻(如 R912)—是否可以使用此电阻?  

3) 配置的使能电路是否有任何问题?  

谢谢你。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daepyo:

    请注意、由于包含 10k Ω 上拉电阻、器件的 A/B 侧不需要外部上拉电阻器。  

    1) A1/B1 在外部推挽模式下驱动、是否可以使用下拉电阻? 或者、由于指定为开漏、不允许使用下拉电阻器?  [/报价]

    不建议为此器件使用下拉电阻、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/scea054a/scea054a.pdf?ts = 1761060819186 以获取更多说明。 如果需要使用下拉电阻在端口保持未使用状态时实现低电平状态、建议改用 AXC8T245-Q1 等方向控制转换器。

    2) 由于 AP 受低 PD 电平影响、需要 1K 上拉电阻(如 R912)-是否可以使用此?  [/报价]

    请参阅上面链接的应用手册。 使用 1k Ω 上拉电阻时、VOL 将上移、并不理想、因为这可能会导致下游发生潜在的 VIL 冲突。

    3) 所配置的使能电路是否存在任何问题?  [/报价]

    OE 以 VCCA (1V8) 为基准是可以接受的。  

    此致、

    插孔

    [/quote]
    [/quote][/quote]