This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC157:更高的输出驱动电流版本

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1581008/sn74hc157-higher-output-drive-current-version

器件型号:SN74HC157


您好的团队、

我注意到、在数据表中、SN74HC157 在 5V 时具有–6mA 输出驱动能力。 但是、EC 表中的持续输出电流是+/EC –35mA? 这两个值之间的具体区别是什么?

如果客户希望选择高于 20mA 的输出驱动 P/N、其他规格也是类似的。 您的建议是什么? 我的问题是、在其他器件的数据表中没有对输出驱动电流的说明。 谢谢!

BR/Xiaoying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoying:

    输出驱动能力与在器件输出端保持有效逻辑电平有关。 例如、SN74HC157 经测试能够支持 6mA 的输出驱动电流、并在 5V VCC 的输出端仍保持接近 5V 的电压:

    来自输出的电流比 6mA 更高、将导致压降更大。 您可以通过单个引脚驱动最大 35mA 而不会损坏它、但该输出可能不是 5V/任何 VCC。 请告诉我这种解释是否合理。

    我们的最高电流驱动系列是 LVC 系列。 您可以查看该器件、该器件具有相同的引脚排列、额定值高达 24mA: SNx4LVC157A 四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器数据表(修订版 S)

    此致、

    Malcolm