This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:我是否可以将 SN74LVC1G126 用作 µC Ω 与栅极驱动器之间 PWM 的缓冲器?

Guru**** 2812275 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, SN74LVC1G126, TMS320F28335, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1580799/sn74lvc1g126-can-i-use-sn74lvc1g126-as-a-buffer-for-pwm-between-c-and-gate-driver

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件:UCC5350TMS320F28335、SN74LVC1G34

大家好、E2E 专家:

你好。

在我的 µC 实验中、我打算使用 SN74LVC1G126 作为缓冲器、以将来自 TMS320F28335(μ s)的 PWM 与 UCC5350(栅极驱动器)相连接。 缓冲器数据表中的真值表为

OE

a.

y

H.

H.

H.

H.

l

l

l

X

z

看一下缓冲区真值表、我个人认为不应该有任何问题。 但是、如果 TI 专家也能发表意见、这并不会有什么坏处。

我要回答的下一个问题与缓冲区的路由有关。

我能否按照下图所示在 VCC 和 GND 之间布置去耦电容器(摘自 SN74LVC1G34 数据表、第 14 页):

image.png

连接布线是否在 IC 正下方的同一层上运行? 我也可以为 SN74LVC1G126 执行该操作吗?

此致、

公务员制度委员会

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么进入高阻抗输入的 PWM 信号需要一个缓冲器、但 SN74LVC1G126 确实可以用作缓冲器。

    图 8-5 展示了如何将去耦电容器与 6 引脚器件连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Clemens 正确、SN74LVC1G126 是一个缓冲器、可用于此目的。

    您可以通过多种方法来连接旁路电容器、只需将其放置在物理上靠近 VCC 引脚的位置。

    此致、

    Malcolm