This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:IOZ 的特性

Guru**** 2846320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1580828/sn74lvc2g125-characteristics-of-ioz

器件型号:SN74LVC2G125


大家好!

1) IOZ 的指定值为 10uA。
没有加或减的符号。 我是否正确理解存在正泄漏和负泄漏?
从数据表中可以看出、IOZ 仅在正方向上为 10uA。

因此、我认为它表示从 IC 流向输出引脚的电流。 由于输出引脚应在低于 Vcc 的电压下使用、因此我认为它只能在正方向上使用。 这种理解是否正确?
此外、由于 IC 的特性、哪种往往具有更高的漏电流?

2) 关于 IOZ 的特点,它如何随老化而变化? 它往往会随着老化而降低或增加。

最棒的餐厅

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    请参阅我们为 IOZ 提供的定义:

    我们仅考虑流入器件的电流、因此我们仅考虑正电流泄漏值。 由于测试条件、输出引脚实际上可以由外部电路驱动至高于或低于 VCC 的电压。 通常 NMOS FET 具有更高的漏电流。  

    我没有任何关于泄漏电流如何随老化而变化的数据、因此我无法提供可靠的答案。 泄漏通常会随着年龄的增加而增加。  

    此致、

    Malcolm