This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125 铅镀问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1575193/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125-lead-plating-question

器件型号:SN74LVC1G125


工具/软件:

您好:

我想知道 Texas Instruments 是否会对引线后镀层进行修整。 我们看到引线末端没有湿性。 器件预焊很大程度上表明这是正在发生的情况(见下图)、但我需要确认 Texas Instruments 确实会执行此操作、以便我可以正确确认它是可在 IPC-A-610 中接受的、从而防止返工进行纠正。

这是专门针对 SN74LVC1G17DRLR 引线而设计的、但如果这是一种通用做法、那么以后有关器件的裁判会很好地了解这一点。

谢谢您、

-克里斯托弗·罗

质量工程师 — Creation Technologies Rochester

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher Rowe:

    是的、在镀层后修整引线对于 TI 器件很常见。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    我是否可以在某种类型的信件或 pdf 中正式获得此回复? 我询问的客户在解决问题时不接受论坛回复作为正式文档、我向客户支持部门提出了这一问题、他们建议采取这一行动。 给您带来不便、我们深表歉意。

    此致、

    -克里斯托弗·罗

    质量工程师 — Creation Technologies Rochester

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    我来看看它。 「我知道你想要我做什么,我想和你复合。」

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    下面是指向 TI 中有关 IPC 标准 DRL 封装(SN74LVC1G17DRLR 等)的文档的链接。 如果这还不够、请告诉我。

    DRL 封装的引线侧模具毛边

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    我看到本文档无法解决您的问题。 能否具体说明 DRL 封装的引线侧模具毛边未列出的需求

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    这份文件是不够的。 此文档用于导联侧模具毛边。 我们看到的是、由于引线正在修整、从而移除了器件 SN74LVC1G17DRLR 上的可焊接表面、因此前缘圆角上没有湿性。 所提供的文件与这一问题无关。

    我们看到的问题是符合 IPC-A-610 8.3.9 标准的缺陷、因为扁平接线片引线不符合 3 级的最小圆角高度。 我问这个是否符合 Texas Instruments 设计的原因是、如果是、那么根据 IPC-A-610 8.3 标准、它是可以接受的、因为其表面在设计上不可湿性的器件不受这些标准的限制。

    我们想知道这是否是设计使然、因为我们不仅在 SN74LVC1G17DRLR 上出现了这个问题、而且 SN74LVC1G125 系列中的其他 Texas Instruments 器件以及其他器件上也出现了这个问题。 很明显、我们可以看出它被削减了、但没有文档支持 Texas Instruments 这样做。 因此、我正在尝试获得文档、以便我们知道如何解决此问题、并可以备份已通过设计调整的导联。

    此致、

    -克里斯托弗·罗

    质量工程师 — Creation Technologies Rochester。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    我对误解的错误。 我正在与相关方联系、以帮助您获得有关此方面的一些文档。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我正在为您跟踪一些信息。 尽管电镀后微调引线是很常见的做法、但我需要注意的是、对于这种特定的器件、情况可能并非如此。 您能否提供此器件顶部标记的批次代码或图像、以便我们进行进一步调查?

    此致、

    Nikki