This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:输入、输出、Vcc 转换

Guru**** 2985170 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B, CD4050B, CD4504B, TLV1811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1580801/cd4050b-input-output-vcc-convertion

器件型号:CD4050B
主题中讨论的其他器件: CD4504B、CD40109B、 TLV1811

您好、

我们的客户想知道输入是否为 2.5V、VCC 是否为 15V、输出能否达到 15V? 我在数据表中找不到此信息。

VCC = 15V、Vin = 2.5V、Vout = 15V、这是客户的设计目标、如果 CD4050B 无法满足要求、请推荐其他器件、谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号低于指定的 VIH。

    CD40109B 或 CD4504B 等电平转换器不适用于低于 5V 的电压

    使用 TLV1811 等比较器来将输入信号与大约 1.25V 的基准电压进行比较