This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:VCCB 电压电平和 B 端口电压电平不同

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1576082/sn74avc4t774-vccb-voltage-level-and-b-ports-voltage-levels-are-different

器件型号:SN74AVC4T774


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们 在设计中使用了 SN74AVC4T774PWR 电平转换器。

VCCB 连接到 3.6V、但 B 端口接口连接到 3.3V UART 线路。  

2. VCCA 连接到 1.8V、端口 A 连接到 1.8V 线路

正常工作。

这里的问题是、设置的电压电平是否可以接受? 它能否可靠地工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.3V 的差值无关紧要。 (请参阅 VIH 规格。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    您提到的设置没有问题。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我进行了 如下设置、

    UART 电平转换器配置:

    1. 电压轨:

      • 对于 LTE 模块侧、VCCA 设置为 1.8V。

      • SoC 侧的 VCCB 设置为 3.3V。

    2. 输出使能 (OE_L):

      • OE_L 使用 10kΩ 电阻器上拉至 1.8V。

      • 它由 SoC 的 GPIO 控制、该 GPIO 将其驱动为低电平以启用转换器。

    3. 方向控制 (DIR):

      • 根据所需的 UART 信号方向、使用 10kΩ 上拉和下拉电阻器来配置 DIR 引脚。

    4. UART 信号映射:

      • 3.3V UART 信号来自 SoC 并连接到转换器的 VCCB 侧。

      • 1.8V UART 信号通过 VCCA 侧路由到 LTE 模块。

    我已按上述方式配置了电平转换器。 任何人都可以检查并确认所控制的电压水平和方向是否正确?

    请在附件中找到图表。

    ...

    谢谢、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    此实现可以、但请注意、您最近的回复中没有附件。 您能否再次附加?  

    此致、

    插孔