This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:关于与 TPLD1202 的串行通信

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1580352/tpld1202-regarding-serial-communication-with-the-tpld1202

器件型号:TPLD1202


您好的团队、

根据 TPLD1202 数据表的第 7.3.13 节、串行通信可用于更新特定寄存器。

 我认为、通过重写某些寄存器、即使 TPLD1202 安装在电路板上、也可以修改其内部设置。 这种理解是否正确?

此外、如果 OTP 已编程、则假设无法使用 EVM 或串行通信重新写入寄存器是正确的吗?  

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    1.是的、TPLD1202 具有系统内编程功能。  

    2. OTP 是永久的,你不能写这个编程。